Environment
La LAPP, punem accentul pe o gestionare durabilă și ecologică, precum și pe utilizarea responsabilă a resurselor naturale. Pentru a ne reduce propriile emisii de CO₂, acordăm o importanță deosebită exploatării clădirilor și instalațiilor noastre în condiții de economisire a resurselor. Inima companiei LAPP bate în departamentele de producție, dezvoltare și administrație. Lucrăm în permanență la planificarea, construirea și exploatarea durabilă a clădirilor. Acest demers include, de asemenea, identificarea celor mai mari surse de consum energetic și optimizarea ulterioară a consumului.
Din 2019, LAPP achiziționează 100% energie verde în Germania – completată de propriile sisteme fotovoltaice și geotermale. La numeroase locații internaționale ale LAPP, energia electrică este generată, de asemenea, din surse regenerabile de energie, folosind propriile noastre sisteme fotovoltaice. Aproape toate unitățile de producție LAPP și o mare parte din companiile sale de distribuție sunt certificate ISO 14001. Douăzeci dintre companiile noastre din regiunea EMEA colaborează strâns în domeniul managementului energetic, în cadrul unei certificări matriciale ISO 50001. Managementul consecvent al calității, în conformitate cu ISO 9001, asigură standardele înalte de calitate ale LAPP, care se concentrează în primul rând pe produse cu un nivel ridicat de fiabilitate și robustețe.
Obiectivul nostru de mediu este reducerea emisiilor de CO₂ (Scopurile 1 și 2, anul de referință: 2022) la nivel de companie cu 50% până în 2027.
Pe măsură ce ne îndreptăm către un viitor prietenos cu clima, ne concentrăm și asupra lanțului nostru valoric. În spiritul economiei circulare, LAPP colaborează cu parteneri
Shorter transport routes, efficient shipping processes
Our global logistics centres continuously coordinate which products are manufactured in which plants around the world and in which logistics centres they are stored, depending on their suitability for our global or local portfolio with regional considerations. This ensures shorter transport distances and efficient shipping processes thanks to sophisticated digital logistics solutions.
In addition, we are always on the lookout for ways to optimise packaging, which is essential for the protection and safe transport of products, and to save material, for example by using a high proportion of recycled material. Thanks to internal initiatives, LAPP has reduced its plastic packaging material and increased the proportion of recycled raw materials.
Save packaging, reduce hazardous waste
Among other things, the thickness of the plastic film used by LAPP for packaging its cable products has been reduced from 80 to 70 µm.
Thanks to linerless labels, which do not require a silicone-coated backing film, hazardous waste can be avoided. In addition, LAPP offers a collection service for the return of reusable solid wood drums. Solid wood drums that are not suitable for reuse are recycled and reprocessed using a special wood press. Thanks to this recycling cycle, LAPP saves four times its wood disposal.
In addition to the promising individual projects, we have set ourselves the goal of developing a holistic circular economy strategy.